Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519
器件型号: MSPM0G3519
问题描述:
在使用 TI 最新的 Dio_Write 软件包执行 MCAL 通道 () 时。 以下是观察结果
使用了作为代码和配置的输入提供的 Dio 演示。
反向 Dio_Write 通道 (39、STD_HIGH);适用于端口 Conf_Port Pin_Port PIN_7 (41) 和通道 39。
请注意、对于为 DIO7 传递的位值 1、Dio 没有设置 DOUTSET31_0。 这将导致不为 GPIOB 设置 DOUT31_0 中的 DIO7。 请在下面找到随附的屏幕截图。
MCAL 是否已通过 TI 的 GHS 编译器针对 GPIOB 的 Dio 写入通道进行了验证? 和
您能否分享在 TI 执行的 GPIOB 信息的 Dio 写入通道?
测试环境:
- 目标:TI (MSPM0G3519)
- 编译器: GHS MULTI (202414)
- MCAL:MSPM0-MCAL 00_09.00.00