请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM0G1106
您好的团队、
客户对如何理解 TIMG 上的 QEI 运行有疑问。
1. QEI (4x/Quad Edge) PHA(相位 A)和 PHB(相位 B)的两个边沿用于检测。 该检测遵循图 27-18 所示的状态机图。 也就是说、在每个边沿事件上、比较当前状态(高电平/低电平)和先前状态(高电平/低电平)、以确定边沿是 A 相或 B 相的上升沿还是下降沿。与另一个相位的状态相结合、确定旋转方向。 这种理解是否正确?
2. QEI(2x /双边沿) PHA 的两个边沿(相位 A)用于检测。 与 4x 模式类似、检测确定边沿是 A 相的上升沿还是下降沿、并与 B 相的当前状态结合、确定旋转方向。 这种理解是否正确?
3. QEI(1x/单边沿) A 相的哪一个边缘用于检测? 例如、在 CCW 旋转中、A 相的上升沿对应于 CW 旋转中相同相位位置的下降沿。 与 2x 模式类似、硬件是否会在内部检测两个边沿、但仅以一个特定的时序进行计数? 或者、无论方向 (CW 或 CCW) 如何、它是否始终检测相位 A 的上升沿、从而根据方向产生不同的检测位置(如下图所示)?
此致、
Hayashi