This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:搜索 TI MCU SoM

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A, AM13E23019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1648936/mspm33c321a-in-search-of-ti-mcu-soms

器件型号: MSPM33C321A
主题 AM13E23019 中讨论的其他器件

您好:

我的任务是确定是否有任何 SoM 采用 TI 微控制器。
根据合作伙伴目录、我能够识别许多处理器级器件选项、但只有大约一个用于 MCU 级 (TQMa243xL)。
 
我特别想查找有关 MSPM33C321A–AM13E23019 系列 SoM 的信息、也希望了解有关 Sitara MCU SoM 的详细信息。 请提供以下信息:
  • MSPM33:是否有任何现有的或计划的 SoM?
  • AM13E:是否有任何现有或计划的 SoM?
  • Sitara MCU:除了 TQMa243xL 之外、是否有任何现有或计划的 SoM?

→如果是、您能否向相关合作伙伴或供应商指出?

作为参考、识别的竞争对手器件包括 i.MX RT1024、RA8M1 和 STM32H7。
我期待您的答复。
 
此致、
Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    MSPM33C321A 不存在或计划使用商业第三方 SOM。 这与某些处理器不同。

    您能否分享您的应用信息 ?为什么需要 SoM?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我了解 MSPM33 的情况。

    我被要求为需要高端微控制器的客户选择器件。

    遗憾的是、他们似乎需要一个位于 MSPM33(可能过低)和 AM24x(高端)之间的微控制器、这样就很少有 TI 可供选择。

    谢谢、

    Michael