This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:编译器和 IDE 安全证书申请

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1648968/mspm0g3107-q1-request-of-compiler-and-ide-security-certificate

器件型号: MSPM0G3107-Q1
主题: MSPM0G3107 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户正在向 SGS 提交基于 MSPM0G3107 平台的安全认证文档。 目前、我们已将由 SAFETI_CQKIT 工具为 ti-cgt-armllvm_3.2.LTS 编译器生成的 COV 报告提交给 SGS。 SGS 要求我们继续提供 CCS 和编译器安全认证的开发和维护文档、以满足 ISO 26262 的严格要求。

对此请求有何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    看起来客户选择 基于验证的鉴定模式 、并且他们的系统是根据 ISO 26262 ASIL C 或 ASIL D 开发的

    有关 TI 编译器资质审核 套件应用步骤的简要介绍、请参阅如何将 TI 编译器资质审核套件应用于功能安全开发、有关详细的用户指南、请参阅  QKIT 包中的 QKitUserGuide.pdf 文档。

    客户需要根据 其用例填写 TQP(工具资质审核计划)、TQR(工具资质审核报告)和 TSM(工具安全手册)。 他们可以与 TI 安全团队核实这些文档是否符合他们的要求。