This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:闪存大小

Guru**** 2913110 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1649395/mspm0c1104-flash-size

器件型号: MSPM0C1104
Thread 中讨论的其他器件: SYSCONFIGUNIFLASH

您好的团队、

我的客户正在开发 M0C1104 产品。 提问。 请帮助澄清。 谢谢你。

~~~~~~~~~μ s

启用闪存 BSL 后、应修改要刷写的应用程序的链接器 CMD 文件。 是否有办法在 CCS 20.5.0 中自定义链接器 CMD 文件而不使其被 IDE 覆盖?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、
    是的。 客户可以选择不让 SysConfig 生成链接器文件、方法是取消点击工程 SysConfig 文件中“Project Configuration“设置中的框。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    此外、您能否说明在使用刻录机进行编程时是否应使用十六进制文件或 BIN 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您能在下面查看我的配置吗?我正在修改我们的应用程序、以便通过 flash_bsl 引导加载程序演示支持刷写。

    我已经测试过、似乎工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gryphon:
    您可以使用通过 UNIFLASH 或任何首选方法对器件进行编程。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gryphon:

    在此快速提醒、MSPM0C1104 没有 ROM BSL、但可以有 FLASH_BSL(辅助 BSL)。 除此之外、对 CMD 文件的更改对我来说似乎很好。 如果您将 SDK 示例用于闪存 BSL、则在 startup_mspm0c1104_ticllang.c 文件中应该有一个函数可用于更改 SCB->VTOR。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的建议,我已经用您的方法解决了我的问题。