This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1106:LP-MSPM0C1106 Hardware_Design_Files(PcbDoc 和 SchDoc 源代码)

Guru**** 2925090 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1106, LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1649530/lp-mspm0c1106-lp-mspm0c1106-hardware_design_files-pcbdoc-and-schdoc-source

器件型号: LP-MSPM0C1106
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0C1104

您好、  

我刚购买了新的 LaunchPad、现在要查找合适的原理图和电路板文件。  
我知道原理图也是 EVM 用户指南:LP-MSPM0C1106 评估模块文档的一部分、但 实际的 PcbDoc 和 SchDoc 更加强大  

过去、我发现了带有原理图和 Hardware_Design_Files 布局的“PCB“。
这些设备可用于 LP-MSPM0C1104。
这些文件是否可用于 LP-MSPM0C1106???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我正在研究这个,并将尽快找到文件回到你。

    此致、

    Owen