This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:睡眠模式下的电流消耗不一致

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1650595/msp430fr5994-current-consumption-in-sleep-mode-is-inconsistent

器件型号: MSP430FR5994

您好!

我们使用 MSP430FR5994 控制器制作适用于工业应用的电池供电型 LPM 器件

该器件的用途、
a.  从外设设备上电、初始化和获取数据时进入睡眠状态
b.  每小时醒来并执行特定操作、然后进入睡眠状态
c.  在中断时、清除并确认它然后进入睡眠状态

主要连接的外围器件、
GSM 调制解调器、外部 RTC、SD 卡、OLED、传感器

睡眠模式下的电流消耗不一致
我们尝试了给定微控制器中可用的 LPM 模式、发现 LPM3 最适合我们的应用。 经过多次尝试、我们实现了 80 到 100 微安的电流消耗并保持不变。

但经过数天的观察、我们意识到电流消耗并不一致、变化很大、即高达 600 微安。
我们有 3 个相同的器件、但电流消耗行为不同。

在进入睡眠模式之前、我们将切断几个器件的电源并进行 GPIO 转换、然后进入 LPM3

现在、我们由于这个电流消耗问题而卡住了

请建议需要根据序列或调试方法进行任何修改、以确定根本原因。

如果需要更多信息、请随时提问

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设所述电流仅适用于 MSP430。 如果没有、那么您可能需要做一些事情来检查这些其他设备的电流需求。

    LPM3 电流需求不一致的最可能原因是未注意指南中有关如何处理未使用的引脚的第 1.6 节。

    此外、如果某些模块请求 SMCLK、则可能不会得到 LPM3。 但这并不能解释所有 600uA 的变化。 在任何情况下、LPM3 中的 MSP430 电流都应低于 10uA。