This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:J-Link、用于设置 MAC 地址

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1641827/msp432e401y-j-link-to-set-mac-address

器件型号: MSP432E401Y

您好、  

我正在使用 Segger Compact、并想使用它来设置 MSP432E401Y 上的 MAC 地址。

我可以从 JLink.exe 读回 MAC 地址 (MEM 0x400EC040、8)。  

如何在对引导加载程序进行编程后设置 MAC 地址?

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Catherine:

    通过 在此处查看此主题、您应该能够通过对 USERREG 进行编程来更新 MAC 地址。 您似乎可以通过 SDK 中的 FlashUserSet 调用来实现此目的。 请尝试一下、让我知道这是否适合您。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    谢谢、这个解释是有意义的。

    但是、我不太想实现这个目标、我正在寻找一种在 J-Link 中对引导加载程序进行编程后设置 MAC 地址的方法。 有没有办法做到这一点?

    USERREG 是否有我可以通过 J-Link.exe 写入的特定地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Catherine:

    USEREGs 从 0x400FE1E0 开始。  

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在 0x400FE1E0/4 写入 USER_REG0/1、但这些值不会持续存在(过复位)、直到它们处于“commited“(提交)状态。

    提交过程在 TRM (SLAU723A) 第 7.2.3.12 节中进行了说明,并在 Driverlib 函数 FlashUserSave() 中进行了说明。 我想这可以在 JLink 脚本中完成,尽管我没有机会编写 busy-wait(循环)。

    我没有看到.gel 过程来执行此操作。 调试器 (Tools->On-Chip Flash->MAC Address) 可以执行此操作、但这是一个手动过程。

    【编辑:请记住,执行此提交后,您需要执行恢复出厂设置,然后才能再次执行。】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案:  

    MAC 地址的编程过程是将 MAC 地址直接写入 USER_REGn (0x400FE1E0 - 0x400FE1EC)。 MAC 地址格式必须写为:-

    1. USER_REG0←0x00CCBBAA(写入 MAC 字节 0-2)
    2. USER_REG1←0x00FFEDD(写入 MAC 字节 3-5)

    接下来、将地址直接设置为闪存地址 (FMA) 寄存器 (0x400FD000) 中的 0x8000.000 (0-3)、最后设置闪存控制器 (FMC) 寄存器 (0x400FD008) 中的闪存写入密钥 (0xA442) 和 COMT 位(位 3)、然后等待 COMT 位被清除。

    MEM 0x400EC040, 8 #read the MAC address location to verify it is empty
    
    W4 0x400FE1E0 0x00CCBBAA #write MAC bytes 0-2 to USER_REG0
    
    W4 0x400FE1E4 0x00DDEEFF #write MAC bytes 3-5 to USER_REG1
    
    MEM 0x400FE1E0, 4 #verify USER_REG0
    
    MEM 0x400FE1E4, 4 #verify USER_REG1
    
    W4 0x400FD000 0x80000000 #write USER_REG0 address to FMA
    
    W4 0x400FD008 0xA4420008 #commit data to USER_REG0 using FMC
    
    W4 0x400FD000 0x80000001 #write USER_REG1 address to FMA
    
    W4 0x400FD008 0xA4420008 #commit data to USER_REG1 using FMC
    
    MEM 0x400EC040, 8 #read the MAC address location to verify programming