This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2117:带 LP-MSPM0L2117 的 Energytrace

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L2117, ENERGYTRACE, LP-CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1650547/lp-mspm0l2117-energytrace-with-lp-mspm0l2117

器件型号: LP-MSPM0L2117
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACELP-CC1312R7

您好:

我想将 Energytrace 与 LP-MSPM0L2117 上的 LCD_WRITE_MEMORY 示例工程搭配使用 (CCS 20.5)。 跟踪选项显示为灰色。 我没有对示例工程进行任何更改。 我是否缺少启用 Energytrace 的内容?

event_input_triggers_output 示例工程也是如此。

此致、

Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我是否缺少启用 Energytrace 的内容?

    如果调试器已连接到 CPU 并成功加载程序、则 EnergyTrace 选项应该可用。 此时“Run -> Trace“下的两个选项以及“Trace“视图下的按钮是否都显示为灰色?

    同时检查跟踪服务器的状态:  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_troubleshooting.html#unable-to-enable-trace

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅下面的屏幕截图。 服务器运行状况和延迟正常-“run -> trace“下、EnergyTrace 灰显。

    在不同的器件 (LP-CC1312R1/LP-CC1312R7) 上、我能够对 EnergyTrace 进行测量、因此我怀疑这不是 CCS 问题、而是器件级的问题、但缺少相应问题。

    有什么想法吗?

    此致、

    Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在不同器件 (LP-CC1312R1/LP-CC1312R7) 上、我能够对 EnergyTrace 进行测量、因此我怀疑这不是 CCS 问题、而是器件级别上缺少的问题。

    感谢您提供更多详细信息。 我认为对 ET 的要求是拥有一个支持该功能的调试探针、并且不一定特定于器件。 我将就此与工程部门进行核实。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    需要注意的其他信息 — 我将同一 LCD 示例导入 Eclipse (CCS 12.8-1)、EnergyTrace 按预期工作、并且我能够进行测量。

    此致、

    Rene  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以重现 L2117 的问题。 我们正在调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已提交此问题的 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13459

    谢谢

    Ki