This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:需要为此编程器提供适配器帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1651196/tmdsemu200-u-need-help-with-adaptors-for-this-programmer

器件型号: TMDSEMU200-U

我们有 TMDSEMU200-U 编程器、它附带三个用于不同引脚集的适配器板。第一个适配器是 JTAG 连接器,我们需要插入电路板进行编程 — 然而母孔看起来太大-连接器在电路板的引脚上来回摆动、但没有任何紧密连接。 一个人认为这是因为适配器损坏,另一个人说它没有损坏,它是错误的。 但框中的另外两个尺寸完全不同、不正确。 我可以告诉您、其他 TI 编程器使用的是 MSP-430、其中黑色的一款、上面的 JTAG 连接器适用于我们的电路板、因此基本上我们需要在 TMDSEMU200-U 编程器上实现相同的连接、但不确定具体发生了什么... 如果此适配器损坏、我们可以从您那里购买其他适配器吗? 或者、我们是否被迫以 400 美元以上的价格购买整个编程单元套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wade:

    感谢您的联系。 根据您的描述,适配器可能未损坏 — 您遇到连接器引脚间距不匹配的情况。

    TMDSEMU200-U 随附三个具有不同引脚间距的不同适配器:

    • 20 引脚 TI JTAG 连接器 (0.1“/ 2.54mm 间距 — 标准间距)
    • 14 引脚 TI JTAG 连接器(0.1“/ 2.54mm 间距)
    • cTI 20 引脚连接器(0.05“/1.27mm 间距 — 紧凑/细间距)

    您的目标板可能使用 0.05 英寸间距连接器、但您尝试使用 0.1 英寸间距适配器。 这就解释了为何在 MSP-430 编程器正确连接时 PIN 会摇摆不紧。

    解决方案:

    检查套件中的 CTI 20 引脚适配器 — 它的引脚间距明显更紧 (0.05“/1.27mm)。 这可能是您提到的其它适配器之一。

    如果正确的适配器丢失或损坏、则无需购买整个编程器套件。 TI 单独销售替换电缆:

    • 部件号:XDS-CABLE-PACK(包含所有三个标准适配器)
    • 还提供单独的适配器电缆

    建议的后续步骤:

    1. 验证目标板的 JTAG 连接器引脚间距(测量引脚之间的间距)
    2. 检查 TMDSEMU200-U 套件中的所有三个适配器是否具有更小的 0.05“间距版本
    3. 如果需要、请联系 TI 支持、订购替换适配器电缆

    如果您需要帮助确定正确的适配器或订购替换电缆、请告诉我。

    此致、
    Zackary Fleenor