Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG
器件型号: MSPM0G3107-Q1
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507、 SysConfig
我使用 MSPM0G3507 和 TJA1027T/20 设计了一个 LIN 通信电路。
查看 TJA1027T/20 的数据表、它指出应在连接到微处理器的 RX 线路上使用上拉电阻器、但没有提到在 TX 线路上使用上拉电阻器。
在调试电路时、我确认如果 TX 线路上没有上拉电阻器、则不会发生正常通信。
LIN IC 的 TX 和 RX 通过引脚 1 和 2 连接到 UART 0。
如果您使用 SysConfig 程序将引脚 1 和 2 设置为 UART0、则禁用将 TX 引脚设置为内部上拉的功能。
是否必须将上拉电阻连接到 LIN TX 线路?
或者、可以通过修改 IO 寄存器来配置内部上拉电阻吗?