This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG479:内部上拉和下拉电阻

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1652878/msp430fg479-internal-pullup-and-pulldown-resistor

器件型号: MSP430FG479

我们目前正在使用该器件、我们正在查看器件的规格、没有看到引脚 74 -/RST 有任何内部上拉或下拉电阻。 引脚 74 是否有内部电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有内部上拉电阻、该指南不会告诉您添加外部电阻。

    但事实确实如此。 介绍如何处理未使用的引脚。 遵循低功耗工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    /RST 引脚没有内部上拉或下拉电阻器。 您需要使用 www.ti.com/.../slau056l.pdf 中列出的以下建议电阻器和电容组合

     

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否确认±50nA 的“泄漏电流–端口 P1 至 P6“是否也适用于/RST 引脚? 输入漏电流未列出在我能找到的任何位置。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我假设 RST 引脚的最大电流也为 50nA。

    谢谢、

    -Eric Rentschler