Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519-Q1, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM0G3519-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
对于 MSPM0G3519-Q1、 批量擦除命令是否会擦除 DFLASH 区域?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519-Q1, UNIFLASH
器件型号: MSPM0G3519-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
对于 MSPM0G3519-Q1、 批量擦除命令是否会擦除 DFLASH 区域?
尊敬的 Jonathan:
否、DSSM 批量擦除命令不会擦除 MSPM0G3519-Q1 上的 DFLASH(数据闪存)区域。 我们严格按照存储器区域边界定义存储器清除策略、防止意外擦除非易失性配置参数。 如果您有意需要擦除 16KB 数据闪存组、则必须通过 UniFlash/CCS 等辅助工具链设置提升工具进行处理:
转到“Target Configurations“->“Erase Settings“、取消选中“Erase Main Memory Only“、并将 Data Flash 范围 (0x41D00000 至 0x41D03FFF) 明确包含在您的扇区/范围擦除选项中。
或者、在应用程序固件中、您可以利用内部闪存控制器 循环并执行逐扇区擦除命令、具体目标是 0x41D0_0000 基地址。
希望这对您有所帮助!
-布里安