This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:如何评估源自 MSPM0G3507 ADC 模块本身的误差和精度。

Guru**** 2939090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1653875/mspm0g3507-q1-how-to-evaluate-errors-and-accuracy-originating-from-the-mspm0g3507-adc-module-itself

器件型号: MSPM0G3507-Q1

哪些因素会影响误差以及如何计算 M0G3507 ADC 模块生成的总误差。 您是否有关于如何进行评估的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是最适合您的文档: https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeo8

    您还需要数据表: https://www.ti.com/lit/gpn/mspm0g3507-q1 7.12ADC

    此外、ADC 误差分析是一个常见问题、并且有一个常见步骤、因此下面是我的输入:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    根据数据表和应用手册中的公式和数据、我们可以计算总误差。 似乎所有参数(如 INL/DNL/EO/eg)都是在 25℃ 下测得的。 您是否具有整个温度范围的数据? 或者、您是否定量评估了温度变化对 ADC 性能的影响程度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI、ADC 模块的数据表中无温度相关规格。

    但是、如果您尝试使用 Vref 模块作为基准电压、则 Vref 模块本身具有与温度相关的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    除了 Vref、我仍然想知道温度对 ADC 误差的影响、至少要估计幅度:是几倍误差、几十倍误差还是几百倍误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要检查这个... ...