This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227:调试/刷写问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1227, UNIFLASH, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1653946/mspm0l1227-debugging-flashing-issues

器件型号: MSPM0L1227
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHMSPM0G3507

在基于 MSPM0L1227 控制器调试我们的系统时、我们会遇到一些奇怪的行为。 以下是我们遵循的步骤:

  • 首先擦除 MAIN、DATA 和 NONMAIN(否则每次刷写都会失败)
  • 使用 XDS110 调试器和 CCS 刷写了我们的应用。
  •  该应用程序具有一个非常简单的链接器文件、它将应用程序放置在闪存扇区的开头。 如下所示:
  • 移动数据

      闪存中         (Rx) :origin = 0x00000000、length = 0x00020000

      SRAM_OS_STACK    (RW) :origin = 0x20200000、length = 0x00001000

      SRAM_OS_DATA    (RW) :origin = 0x20201000、length = 0x00001000

      SRAM_Task1_stack  (RW) :origin = 0x20202000、length = 0x00002000

      SRAM_task2_stack  (RW) :origin = 0x20204000、length = 0x00001000

      SRAM         (rwx):origin = 0x20205000、长度= 0x00003000

      BCR_CONFIG      (R) :origin = 0x41C00000、length = 0x000000FF

      BSL_CONFIG      (R) :origin = 0x41C00100、length = 0x00000080

    }

 

刷写完成后、我们启动了调试会话并并行运行 Canoe 来观察 LIN 通信。

首先、LIN 在调试模式下运行良好。

 

在此之后、我们停止仿真、移除调试器、并为系统提供电源复位。 在此步骤之后、一切都会发生变化。 在调试器断开连接的情况下运行 Re 软件、我们看到没有 LIN 通信。

 

在此时间点之后、在连接或断开的两个调试器中、LIN 通信没有进一步成功。

我们尝试了多次刷写软件、但在 LIN 通信中未成功。

恢复这一点的唯一方法是使用 Uniflash 再次擦除数据、MAIN 和 NONMAIN、然后再次刷写应用、序列仍然与上述相同。

 

我们尝试在运行(首次)和未运行(首次试验后的所有试验)方案中读取 NONMAIN 数据。

BCR 和 BSL 字节在所有情况下都保持一致。

 

我们怀疑引导加载程序没有在第二、第三次等运行周期将系统跳转到应用程序。

 

知道我们出错的原因或点会很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、首先需要做的是、在这两个条件之间

    我们怀疑引导加载程序没有在第二、第三等运行周期将系统跳转到应用程序。

    您需要在不复位器件的情况下直接连接至电路板、在 CCS 中、它称为启动无工程调试、然后连接至 M0P 内核、您将看到 CPU PC 的位置。

    您也可以尝试在运行中加载符号、使用 C 代码进行调试。

    ------------------------------------

    DAP connect:右键点击 CCS 工程中的 MSPM0G3507.ccxml 文件,启动无工程调试,运行 — 加载 xxx 中将有出厂选择

    ------------------------------------

    尝试重现问题、保留问题、连接到 M0P 内核、然后开始启动应用跳转调试~