This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:MSP430FR5969-SP:飞行遗产

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1644392/msp430fr5969-sp-msp430fr5969-sp-flight-heritage

器件型号: MSP430FR5969-SP

我想跟进 3 个月前提出的问题、请告知您的内部检查结果。

我的最后一个问题如下。

至于飞行遗产、我可否证实是否有飞行遗产?

此外、如果您至少能告诉我们该器件有哪些轨道或高度、这将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好佐托米,我正在尝试向您获取这些信息的过程中。 如果您能提供您的电子邮件地址、我们可以直接与我们的团队继续此查询。

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您对此进行后续跟进。

    请将信息发送到以下电子邮件地址。

    s_tanaka@astroterrace.co.jp

    感谢您的持续支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 甚至可能不知道。 鉴于其中一些程序、最终用户可能会使用“盲目购买“系统来混淆实际最终用途。 我知道我的公司会这样做。 (但我不知道是否涉及任何 TI MCU)。