Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM0-SDK
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G1107、 UNIFLASH
我想问一下哪些工具可以读取 MSPM0G1107TRHB 的整个闪存内容
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, UNIFLASH
器件型号: MSPM0-SDK
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G1107、 UNIFLASH
我想问一下哪些工具可以读取 MSPM0G1107TRHB 的整个闪存内容
您好:
读取解锁 MSPM0G1107 的最简单方法是使用 Uniflash。 有一个基于云的版本和一个独立的可下载版本。 您将需要 LaunchPad 或受支持的 JTAG 编程器、然后只需启动 Uniflash 并选择您的目标和工具。 然后有一个“Memory“选项卡、可在其中连接、读取存储器以及导出存储器。
您还可以使用调试器通过 CCS 或可能所有受支持的 IDE 读取存储器。

谢谢、
JD