This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:信息内存使用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1654883/msp430i2041-information-memory-usage

部件号: MSP430I2041
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

我 在项目中使用 MSP430I2041 控制器:名称:传感器

 我将应用程序数据存储在信息存储器中、但 TLV 数据也被擦除。 为了避免这种情况、我将数据存储移动到主闪存中。

但是、每当我对器件重新编程时、主闪存中的数据都会被擦除。 您能否建议一种存储用户数据的建议方法、以便在固件更新/重新编程期间保留这些数据、同时确保 TLV 数据不受影响?

如有任何指导或建议的做法、将不胜感激。

我们已经完成了所有其他 测试、项目即将启动

只是为了这个关键问题 项目可能会被搁置  

请紧急确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savita:

    CCS(和 Uniflash)中有一个选项在 Debug 下、然后从下拉类别转到“MSP430 Flash Settings“、然后选择“By Address Range“、输入要擦除的范围。

    此致、
    Luke Ledbetter