This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:MSPM0G3507 通用输入的上升和下降速率。

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1653967/mspm0g3507-q1-the-rise-and-fall-rate-on-the-mspm0g3507-general-input

器件型号: MSPM0G3507-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TXB0104MSPM0G3507

当输入信号以超低的速率(几分钟)上升或下降到 0V 至 3.3V 之间时、这是否重要? M0G3507 的 GPIO 配置为边沿触发输入。 我问的原因是、我们在使用电平转换器产品 (TXB0104) 时遇到了一些问题、该产品具有最大上升和下降速率限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施密特触发的迟滞应该可以帮助您实现这一目标。 也可以将其打开或关闭。

    虽然我不知道这和门会如何影响事情,它似乎违反了施密特触发的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实  为 IO 提供了迟滞功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “你说什么? 根据图表、提供施密特触发的迟滞位于与门隔离的“输入逻辑盒“内。

    我假设与门实际上是模拟传输门、或者施密特触发没有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “it“表示 TRM 中的 HYSTEN 位或 图中的 HYSTEN。

    启用此功能后、如果运行一些电压测试、则 会在波形上看到迟滞行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、因此由该位控制的施密特触发前面的与门必须是传输门、而不是数字与门或迟滞不会对任何输入信号产生影响、因为它将由数字与门进行缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是哪一个门? INENA?

    您的疑虑是正确的、但我认为这应该是一个图表问题。

    必须为输入 IO 启用 INENA、而在   迟滞测试期间、我们仍然可以看到迟滞行为。

    很好的方面、我将与文档团队检查该部件、确保所有部件都处于正确的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢您、这正是我在这里所指的内容。 正如我之前说过的、我怀疑它实际上是一个模拟传输门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着施密特触发确实位于输入路径的最开始位置?

    由于它在这里有施密特触发、 因此错误触发的发生与之不同。 但是、由于我们的输入边沿非常慢(每伏几分钟)、是否会发生大电流和过热等问题?  因为 IO 结构内的晶体管 可能会长时间部分导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着施密特触发器确实位于输入路径的开头?

    这只是一个功能图、可更好地展示每个功能和寄存器位的关系、实际电路看起来不是这样。

    所以不用担心这一点。

    由于它在此处具有施密特触发器、因此 错误触发器与发生的情况不同。 但是、由于我们的输入边沿非常慢(每伏几分钟)、是否会发生大电流和过热等问题?  因为 IO 结构内的晶体管 可能会在很长一段时间内部分开启。

    首先、  

    必须确保输入电压和电流不超过 数据表中的 7.1 绝对最大额定值、并保持在 7.3 建议运行条件内足够。

    第二、

    在施密特的这种工作场景中会有一点点大的电流、我们无法避免这种情况。

    由于数据表中未指示该电流、因此您需要运行实际测试以确认电流。

    如果在此模式下仅使用一个或两个 IO、如果您可以接受大电流、那么只要有足够的散热、该电流就应该正常。

    当输入信号以超低速率(几分钟)上升或下降到 0V 至 3.3V 之间时、这是否重要?

    在此、GPIO 不是此用例的最佳选择。

    补偿:

    在 MSPM0G3507 中、您可以选择使用  启用了迟滞 30mV 的 COMP、将这种低压摆率信号转换为逻辑信号。

    ADC:

    您还可以尝试使用启用了窗口比较器的 ADC、您可以将 ADC 结果的任何低/高阈值代码设置为中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COMP 或 ADC 在待机模式下是否仍然可用? 目前、我们使用此下降沿作为唤醒源、将 MCU 从 待机模式更改为运行模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COMP 在 STB0 模式下工作。

    ADC 需要停止模式。

    请参阅数据表的 表 8-1。 有关更多信息、请参阅不同工作模式下支持的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “但是、由于我们的输入边缘非常慢(每伏几分钟)、是否会出现大电流和过热等问题?  因为 IO 结构中的晶体管 可能会在很长一段时间内部分导通。“

    输入的输入阻抗非常高、消耗的电流非常小。 它可以在任何给定电压下运行*年*、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 SCEA046B、峰值电流约为 2mA(不确定此值是否可应用于 MSPM0G 系列)。 因为我只有一个引脚功能、所以这应该不是问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入的输入阻抗非常高、消耗的电流非常小。 在任何给定的电压下,它可以持续*年*,没有任何问题。[/报价]

    我认为 在这种情况下存在施密特触发问题、我不是模拟专家、但经过一些研究后、我发现在非常低的压摆率电压输入中可能会导致高电流。

    (不确定此值是否可应用于 MSPM0G 系列)

    从 MSPM0 硬件本身、IO 能够输出/输入 2mA 电流。

    但不确定在这种使用中它是否可接受。

    7.1 绝对最大额定值->  SDIO 引脚的 IIO 电流 6mA ->我认为这样可以。

    但仍然不建议以这种方式使用、我们得到了更好的 COMP 解决方案。

    [/quote]