This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G5117:DFU 无法在 2ne 时间更新

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1652175/mspm0g5117-dfu-cannot-update-at-the-2ne-time

器件型号: MSPM0G5117

您好的团队、

我的客户正在开发 M0G5117。 他们需要 DFU 功能。 它们可以将第一版 DFU 刷写到 M0G5117。 但是、在使用下一个 DFU(版本增加)时、无法刷写 M0G5117。 请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    让我从内部对此进行讨论。

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    客户询问是否有此更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    更新客户的问题。 请帮助提供说明。 谢谢你。

    首先、客户 通过 CCS v1.TXT =>确定

    然后、客户通过 DFU 更新固件:
     更新 v2.DFU =>正常
     更新 v3.DFU =>失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    v2 和 v3 之间有什么区别?

    实际上、正如所提到的自述文件(在 SDK ->工具-> BSL -> dfp_host_utility 中)、现在我们需要使用 2.0 Zadig 版。 我不知道所提到的 v2 v3 客户是否意味着该版本。 但可能需要与客户确认。

    此致、  

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致、

    Janz Bai