This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:尝试向 ADC12 和 OPA 输入分配引脚时的 SYSCFG 错误弹出窗口

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1655635/lp-mspm0g3507-syscfg-error-popup-window-when-trying-to-assign-pin-to-adc12-and-opa-input

器件型号: LP-MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我有一位客户正在 MSPM0G 上开发、其环境如下:

  • CCS 20.5.0.28_1.11.0
  • MSPM0 SDK 2.10.0.04
  • SysConfig 1.27

他们希望一种方法是将一个信号引脚(在本例中为 PA25)分配给 ADC12 的输入和 OPA 的输入(以路由到 COMP 以进行高速故障检测)。

尝试将引脚分配为 ADC 和 OPA 的输入时、它们会出现一个显示为 TypeError 的错误窗口。  

我可以通过执行以下操作轻松复制类似的情况:

演示工程:ADC12_single_conversion

SYSCFG 更改:

  • 添加 OPA
  • 同相通道 IN1+引脚

错误窗口:

image.png

 

鉴于以上情况、我的客户有以下问题:

  1. 此错误窗口的含义是什么、我们如何防止它?
  2. 是否有任何权变措施可以同时启用单个引脚作为 ADC 和 OPA 的输入?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    可以更新 CCS 版本或 SysConfig 版本... 我从我这边检查过、我可以成功配置它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    感谢您的答复。

    我使用更新的 IDE 进行了重新测试:

    • CCS 版本:21.0.0.14
    • SysConfig:1.28.0

    按照以下步骤、我再次遇到类似的错误窗口。

    演示工程:ADC12_single_conversion

    SysConfig 更改:  

    • 添加 OPA
    • 同相通道:IN1+引脚
    • PinMux OPA 同相输入 1 引脚:PA25/26

    如果您需要任何其他信息、敬请告知。

    谢谢您、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我可以重现问题。 为解决这一问题、

    请首先将 ADC 通道更改为另一个通道、然后配置 OPA。

    之后、切换回 ADC 的通道 2。 您将在 SysConfig 中看到如下所示的错误。 然后、选择 PA25 并点击 Ignore。