This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-GCC-OPENSOURCE:Energia Windows 驱动程序

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1655918/msp430-gcc-opensource-energia-windows-drivers

器件型号: MSP430-GCC-OPENSOURCE
Thread 中讨论的其他器件: Energia、 MSP430FR2433

我注意到 Energia Windows 驱动程序(“适用于 Windows 32 位和 64 位的 LaunchPad CDC 驱动程序 zip 文件 (s3.amazonaws.com/energiaUS/files/energia_drivers.zip)“)) 的下载链接似乎无法正常运行。 当我尝试访问它时、我会收到一条“拒绝访问“消息。

 

您是否知道这些驱动程序是否有更新的位置、或者链接是否将很快更新? 或者、您是否可以与我分享驱动程序包、或者推荐合适的驱动程序与 MSP430FR2433 LaunchPad 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉、我也不知道该软件包、但我建议您将其发布到 43oh 论坛 (forum.43oh.com)、因为它与 Energia 问题有关。 如果您在使用 CCS 时遇到问题、我们很乐意为您的问题提供支持。

    此致、
    彼得