This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2117:控制 MSPM0L2117 引脚 2 上的 PA1

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1658142/mspm0l2117-controlling-pa1-on-pin-2-on-mspm0l2117

器件型号: MSPM0L2117

我们正在尝试将 MSPM0L2117SRHBR 与电机驱动器 DRV8242 连接

我们将引脚 2 (PA1) 连接到电机驱动器的 IN1。  

但到目前为止、我们无法设置 PA1 来驱动它。 我们甚至无法将该引脚设置为高电平。

这是 syscfg 工具上的当前配置。  

image.png

到目前为止、我们已经放弃了 PCBA 问题、因此我们怀疑库可能有问题。 根据数据表、PINCM2 设置为地址 0x40428004、但在我们的调试器 (Segger JLink) 中、IOMUX_PINCM[0]似乎与该地址相对应。  

你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Orlando、
    PA1 是一个开漏引脚、这意味着该引脚需要一个上拉电阻器才能将(输出)驱动至高电平。 您的设计是否包括该功能?

    此致、

    Diego Abad