This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP430-Flasher 与 Windows 11 的兼容性

Guru**** 2955890 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1658003/msp-fet-msp430-flasher-compatibility-with-windows-11

器件型号: MSP-FET
Thread 中讨论的其他器件: MSP430-FLASHER

您好:


我想确认 Windows 11 是否正式支持 MSP430-FLASHER(MSP430-FLASHER 命令行工具)。 我要参考的最新用户指南是 SLAU654E(2019 年 2 月修订)、其中列出了对 Windows 10 的支持。 我想知道:

  1. MSP430-FLASHER 是否与 Windows 11 兼容?
  2. 是否存在任何已知限制或必需的权变措施?

是否有包含 Windows 11 支持的工具或文档的更新版本?

此致、

MSP Flasher 用户指南版本 E.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不再维护 MSP430-FLASHER 更新(最新版本已在 2019 年注册)

    我建议你可以尝试它是否在 win11 OS 与当前发布的版本工作.

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 TI MSP430 软件工具均基于开源“msp430.dll“、包括开源 MSP430-Flasher。 如果最后一个正式版本的 MSP430-Flasher 就像它一样、在 Win 11 上运行良好、请尝试将 MSP430-Flasher 中的“msp430.dll“替换为最后一个可用的“msp430.dll“版本、如果它正常运行、则 MSP430-Flasher 是最新版本。