This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0H3216:使用 VsCode 和 SDK 进行 MSPM0H3216 开发

Guru**** 2970200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0H3216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1661451/mspm0h3216-mspm0h3216-development-using-vscode-and-the-sdk

器件型号: MSPM0H3216

您好:  
我一直尝试使用 vscode 中的 MSPM0H3216 进行一些开发、 我一直在试探 out_of_box/demo 示例的背面,基本上把它剥下来,直到它只是闪烁。 这运行良好,我没有任何问题。 但我现在正在尝试采取后续步骤,并得到系统时钟配置与计时器来验证它. 我一直在关注这个 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AeBsSdJZWfmG963nj3KU1Q__MSPM0-ACADEMY__2f1Egw1__LATEST
用作模板。 其中函数 DL_SYSCTL_setULPCLKDivider (DL_SYSCTL_ULPCLKDIV_1);
SDK 中未定义这两个脚本。
我能否获得一些帮助(它们被定义为通过 SDK 搜索但找不到其中任何一个)

谢谢、
Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    M0H 与 M0G 不同。 在 M0H 中、ULPCLK 不能被分频。 如果检查 M0H 和 M0G 的 MCLKCFG 寄存器的差异、您将发现 M0G 具有 UDIV、但 M0H 没有 UDIV。 您可以检查 M0H 和 M0G TRM、chapter2 PMCU、MCLKCFG 寄存器。  

    BR、

    Janz Bai