This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G5187:LP-MSPM0G5187 的最新硬件设计文件

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G5187, MSPM0G5187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1662600/mspm0g5187-lp-mspm0g5187-s-latest-hardware-design-files

器件型号: MSPM0G5187

我们使用的是 LP-MSPM0G5187。

我们比较了 LP-MSPM0G5187 MSPM0G5187 评估模块用户指南 (SLAU967) 中所述的原理图、布局图和实际电路板 、并发现了一些差异。

例如、似乎与 J21 的引脚 7 和 8 相关存在差异。

rapture_20260709115922.png

您能否提供 LP-MSPM0G5187 的最新原理图和 PCB 布局以及硬件设计文件?

我们感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshio、

    了解您的要求后、我可以询问我们的 EVM 设计人员以获取最新的设计文件并回复您。 也许明天。  

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LP_2D00_MSPM0G5187.zip

    这是最新版本。 请查看。

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送文件。

    我们收到了一个 Altium 设计文件(“MCU170_MSPM0G5187_PCB.PcbDoc“)和三个 PDF 文件。

    1) MCU170_LP-MSPM0G5117_REV_E1.pdf
    Mod 日期:2025/2/11
    2) MCU170_LP-MSPM0G5187_REV_E2.pdf
    Mod 日期:2025/5/21
    3) MCU170_LP-MSPM0G5187_REV_A.pdf
    Mod 日期:2025/12/3

    “MCU170_LP-MSPM0G5187_REV_A.pdf“与我们的 LP-MSPM0G5187 电路板相同。
    “MCU170_LP-MSPM0G5187_REV_A.pdf“是最新文件、正确吗?

    好极了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rev.A 是最新文件。

    BR、

    Janz Bai