This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:不同类型的模式和放大器;它们的功能

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1665249/mspm0g3107-q1-different-type-of-modes-their-functionality

器件型号: MSPM0G3107-Q1

数据表中说明了:

“具有唤醒功能的标准配置允许 I/O 将器件从 SHUTDOWN 最低功耗模式中唤醒。 所有 I/O 均可配置为从更高的低功耗模式唤醒 MCU。“

您能否澄清一下这一说法的含义?

此外、您能否解释一下 关断 模式与 较高低功耗模式之间的区别? 具体而言、我想知道:

  • 关断 模式下 MCU 的电源电压(或工作电压)是多少?
  • 较高低功耗模式下的电源电压(或工作电压)是多少?
  • 这些模式之间的差异是否与电源电压、电流消耗或 MCU 的内部状态有关?