Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104
部件号: MSPM0L1304
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104
您好、
我们正在评估 MSPM0C1104 和 M0L1304 微控制器、它们具有 12 位 ADC、将我们测量系统中现有的 FR 系列器件替换为 10 位 ADC。 我们想为 ADC 使用内部 2.5 基准。 工作范围是 0 - 60°C。
数据表中将 ADC 使用内部基准时两个器件的 ENOB 指定为 9.8 和 10.2。 VREF TC 为 200ppm/°、并具有 300ppm 的额外漂移。
如果在 20 度校准 ADC、然后在 60 度测量信号、则 VREF 漂移将为 8000ppm、不包括额外的漂移。 对于 FS 信号为 2.5V 的 12 位 ADC、1LSB =~600uV。 这是否意味着 ENOB 会降至~5.5 位、因为 8k ppm 漂移会使读数中增加太多的误差? 如果我的理解不正确、请纠正我。 如果正确、那么对于 ADC 的完整 4K 点分辨率、是否必须进行 TC 校正?
其次、较低规格器件 C1104 的 TC 列为 75ppm/°C、这大大低于 1304。 如果未实现漂移补偿、或者我缺少一些内容、C1104 ADC 是否提供比 1304 更好的结果?
请在方便时尽早告知。
此致、
Tanmay。