This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:BSL 配置布局数据表和 SDK 示例不匹配

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1664009/mspm0c1106-bsl-configuration-layout-datasheet-and-sdk-example-mismatch

器件型号: MSPM0C1106

您好、

请查看 MSPM0C1106 表 1-14 数据表中的布局。 它与 SDK 中 boot_config.h(C1106 flashctl 非主存储器写入示例)中描述的布局不匹配。 例如、数据表中缺失整个 BSLInterfacePins 配置。 检查控制器的存储器会发现数据与 SDK 示例中的数据匹配。

MSPM0C1106 的 BSL 寄存器是否有完整说明? SDK 中的示例布局是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我  在 flashctl 非主存储器写入示例和数据表中都找不到 BSLInterfacePins。

    请告诉我 BSLInterfacePins 在哪里可以介绍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 boot_cfg.h 中的 BSL_Config 结构 (interfacePins) 的一部分

    同时、我找到了 MSPM0 NONMAIN 闪存配置指南。 该应用报告指出、MSPM0C1106 参考手册中缺失的寄存器对于该芯片不存在、因此没关系。  

    由 Code Composer Studio 生成的 boot_cfg 仍会写入具有特定值的这些寄存器。 这些是芯片忽略的、还是会有副作用?