Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM33C321A-Q1
主题中讨论的其他器件: MSPM33C321A
您好的团队、
MSPM33C321A 可以处理多少个导通周期?
从任务概况的角度来看、没有问题。
BR、
直到
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A
器件型号: MSPM33C321A-Q1
主题中讨论的其他器件: MSPM33C321A
您好的团队、
MSPM33C321A 可以处理多少个导通周期?
从任务概况的角度来看、没有问题。
BR、
直到
顺便说一句、我对此一无所知、我只是使用了我的一般半导体经验。 TI 可能会发出不同的提示音。
免责声明顺便说一下、假设您没有从其中一个 I/O 消耗最大电流、中等温度下的闪存应该是限制。 如果闪存正常,我不知道芯片会做什么*,但这是另一个问题。
我熟悉的器件设计为在 200C 的结温下运行 100 万小时、或者运行 100 年以上。 温度每低于该值 10 摄氏度、寿命就会翻倍。