This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EM-DESIG-CENTER:支持 EMDC 上的 THD 测量

Guru**** 2537240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1066572/msp-em-design-center-support-for-thd-measurement-on-emdc

部件号:MSP-EM-DESIG-CENTER

您好,

  旧的 TIDM 读数测量具有 THD 测量的功能,但后来停止了。 目前,EMDC 被用于测量许多有用参数的能量计模块,但缺少测量 THD 的功能,如基于旧的 IAR 模块。 我想知道在 EMDC 上是否有机会获得 THD 测量功能?

热切期待 EMDC 也能提供此功能。

谢谢

阿维纳什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinash 您好!

    让我与我们的 SW 团队核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinash 您好,

    我与我们的软件团队进行了核对,但能够回答此问题的工程师还没有机会回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinash 您好,

    我没有机会与我们的工程师讨论此事,因此我联系了软件开发团队经理。  他表示目前没有更新 EMDC 的计划。  很抱歉,这不是更好的消息。

    我会将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这未能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此线程已锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。