This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:未枚举端口

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1066390/msp-exp430f5529lp-not-enumerating-ports

部件号:MSP-EXP430F5529LP
线程中讨论的其他部件: MSP-EXP430FR4133TUSB2046

未枚举任何端口,Win10,CCS 10 (均已更新 )或 Win7, CCS 10 (独立机器)正在尝试调试 MSP-exp430f5529lp 或 MSP-exp430fr4133。    未在设备管理器中找到 USB FET,也未枚举 comports。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,瓦利,

    这是第一次使用 Launchpad,即它是新的,还是它过去工作过,现在它没有反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些设备已使用一年多,以前使用过,但问题最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,瓦利,

    好的,只是为了确认,当设备管理器打开时,您没有看到 Windows 活动检测到 USB 设备并刷新或更新设备管理器窗口(连接 USB 设备时 Windows 会执行的通常过程)?

    在 MSP-EXP430F5229 LP 上,如果情况属实,且绿色 LED (靠近 USB 连接器)亮起, 则位于启动板上的 TUSB2046 USB 集线器设备可能出现故障。  但 MSP-EXP430FR4133没有该设备,因此我不确定该设备有什么功能。

    为了更好地了解背景,Win10和 Win7 PC 是否与过去使用的 PC 相同,如果是,您最近是否执行过任何更新/升级/更改?

    安装 CCS 后,将自动安装相应的驱动程序,因此我会排除这种情况。

    这是我最喜欢的问题-您是否尝试了不同的 USB 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,瓦利,

    我们已经听过您的发言了一段时间,所以我要假设您能够推进您的项目。
    我会将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这未能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此线程已锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。