This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在设备特定数据表中键入内容

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1066005/typo-in-device-specific-datasheets

表6-64中有 UCB0CLK 的引用。 端口 P2针脚功能”,必须删除。

该特定功能仅在 P1.1引脚上。

受影响的数据表:

www.ti.com/.../msp430fr2153

www.ti.com/.../msp430fr2155

www.ti.com/.../msp430fr2353

www.ti.com/.../msp430fr2355

请提交分配给文档团队的 TT,并在回复中写下 TT。

谢谢,

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    很棒的收获!  我已向我们的文档团队提交了一份 Jira 条目以供查看。  在该 Jira 条目中,提供了指向此帖子的链接。  如果他们有问题,他们会作出回应。  如果您有其他意见,我们可以将此帖子保持打开一段时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个人新年快乐!

    谢谢,这就是我在解析所有数据表以获取 SPI 相关信息时发现的所有信息。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佩特雷,

    如果您没有其他输入,我现在将此帖子设置为“已解决”。  如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并以更多信息回复此主题。
    如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。