This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:RTC 备份时钟源... 如果 LFXIN/LFXOUT 和 LFXTCLK 出现故障。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1067152/msp430fr5969-rtc-backup-clock-source-if-lfxin-lfxout-and-then-lfxtclk-fails

部件号:MSP430FR5969

您好,MSP 团队,

FR5969 RTC_B 似乎只能从 LFXTCLK (来自带 LFXIN/LFXOUT 的外部 X 线)获得。  通常,MSP430器件具有一个备份时钟,当主时钟源发生故障时,该时钟会自动启用。几乎所有外设都可以使用。  

如果晶体(LFXIN/LFXOUT)-> LFXTCLK 出现故障,RTC_B 外围设备是否有备份时钟源?

谢谢,梅里尔

参考:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990124/msp430fr5969-rtc-clock-source

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Merril,

    听起来不错。  TRM 仅将 LFXTCLK 显示为 RTC_B 的时钟源,如果失败,则没有检测机制,也没有指定为备份的其他时钟。  这是客户的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    谢谢!  一位客户询问...如果间房发生故障,寻找并想要备份...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Merril,

    您可能已经在 TRM 中看到了这一点。 我忘记在帖子中添加内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    谢谢!  这似乎支持 RTC 没有备份时钟,对吗?  因为 TRM 说:“如果 LFXT 正在寻找任何系统时钟(ACLK,MCLK, 或者 SMCLK),如果检测到故障,系统时钟会自动切换为用于其时钟源的 LFMODCLK。”..因此,这为 ACLK/CMCLK/SMCLK 提供了备份。但 LFXT 没有备份时钟。 然后 ,直接驱动 RTC 的 XT 没有备份(用于 RTC 外围设备),对吗?  这意味着如果 LFXT 发生故障。RTC 根本无法工作,对吗?

    谢谢,梅里尔