This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:过冲/欠冲容差

Guru**** 2535180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1066796/msp430fr2676-overshoot-undershoot-tolerance

部件号:MSP430FR2676
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我的客户正在使用 FR2676 (PT 封装)开发他们的系统。
他们在 Pin #43,#44和#45上发现过冲/过冲超过绝对最高评级。
脉冲周期为~1usec。
这是个问题吗?

我们是否有过冲/欠冲容差数据?
例如,可接受最大 XX 伏,小于 YY usec 持续时间。  

谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI,但从半导体时代开始,绝对最大值是绝对最大值。 客户必须对任何故障承担责任。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯 一朗,

    很抱歉。 我们没有这种测试数据。  

    我同意 Keith 的观点,即绝对最大值是 绝对最大值。 请按照 设备数据表中的说明进行操作。

    此致,

    现金很好