This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:同时使用 UART 0和 UART 1

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1066185/msp430fr5969-using-uart0-and-uart1-at-the-same-time

部件号:MSP430FR5969

大家好,团队

以下是一个问题可能需要您的帮助:

客户希望知道如何同时使用 UART0和 UART1,当客户使用 driverlib 中的例程代码分别初始化 UART0和 UART1时,似乎只有 UART0正在工作,而 UART1未处于活动状态。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry

    UART0和 UART1可以同时工作。 您是否检查了客户的初始化代码?