This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:MSP430读取内部 ADC 问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1066207/msp430fr2111-msp430-read-internal-adc-issue

部件号:MSP430FR2111

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

MSP430由两个3.0 V 的干式电池供电,并具有一个220-UF 电容器,在取出电池并关闭电源后,该电容器将持续为 MCU 供电。   由于 MCU 处于休眠状态且电流仅为1uA,因此电容器将 MCU 放电超过1分钟。

客户现在希望通过 MCU 内部电压监控 MCU 电源电压,每5S 读取一次内部电源电压。 当 MCU 打开 LED 以在第二次读取超过上一次读取的0.2 V 时快速放电时,MSP430FR2111是否可以这样做?

对于上述操作,是否有任何演示程序可供参考?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃