This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:工作电压为2.8V

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1066129/msp430fr6047-operate-at-2-8v

部件号:MSP430FR6047

您好,

是否可以在2.8 V 的 DVCC 上操作 MCU 并运行 USS 库?

此致,

普鲁德维·萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据设备数据表,USS 模块的最小电源电压为2.2V。 2.8V 足够 MCU 运行。  

    此致,

    现金很好