This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5255:请求获取 UC-OS-II 或 UC-OS-III 应用手册

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1065991/msp430f5255-request-to-obtain-uc-os-ii-or-uc-os-iii-application-notes

部件号:MSP430F5255

您好 TI

    请求获取 UC-OS-II 或 UC-OS-III 应用说明,最好是在 MSP430F5255芯片上,谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rain,

    遗憾的是,我们没有 MSP430器件和 uCOS-II,III RTOS 的任何应用说明。  您可能会尝试在 Micrium 网站上查找此类文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议