This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 MSP430系列 ROM 的问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1065938/question-about-rom-in-msp430-family

您好,

我对 MSP430系列的程序编译有疑问。 我想知道编译器是否编译了未使用的函数,因此,如果二进制程序的总内存增加了这些未使用函数的大小,或者它没有处理这些函数。 在这最后一种情况下,编译的程序的内存只是程序的有用部分。

在其他方面,我想知道我是否必须在编译之前删除所有未使用的函数。

谢谢你,

西尔万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看情况而定。 使用 GCC,您可以在编译时包括 function-sections 选项,在链接时包括 gc sections 选项。 这会在编译时将每个函数置于各自的命名部分中,然后链接程序会在链接时删除未使用的部分(垃圾收集)。