This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47167:MSP430F47167IPZR 的温度信息

Guru**** 2505645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1071025/msp430f47167-temperature-information-for-msp430f47167ipzr

部件号:MSP430F47167

您好,  

我对 MSP430F47167IPZR 有疑问。

 

  • 在哪些情况下,使用此设备可以达到85C? 是否可以在最大功率下或仅在低功率模式下达到该值?
  • 是否可以提供最大 Tj (接线温度)?
  • 是否可以提供接线盒电阻(Rthjc)和环境外壳电阻(Rthca)? 客户无法测量环境温度,只能测量机箱温度。

谢谢,致以诚挚的问候,

ELISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elisa,

    让我为您找到这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请你回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elisa,

    是的,现在有一个新的流程可以为旧设备请求此数据。 我不得不创建一个请求,现在我正在等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elisa,

    我已经询问了这些数据的预计周转时间。  我一听到团队的声音,我就会向你介绍最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elisa,

    我被告知需要1到2周的时间才能获得这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elisa,

    数据是通过电子邮件共享的,但我也会在这里发布。

    [引用 userid="394627" url="~ë/support/microcontroller/MSP-low-Power-microcontroller-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1071025/msp430f47167-temperature-for-msp430f47167ipzr)]在哪些情况下可以使用此设备实现85C? 是否可以在最大功率下或仅在低功率模式下达到该值?

    正在研究此问题的答案。  将在今天作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达到85C 的唯一方法是外部加热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elisa,

    是的,Keith 是对的。  根据最大工作速度和3.6V,该器件仅消耗~10mA。  功率为36mW。  即使有 IO 针脚下沉并产生大电流,这可能会在 IO 结构中产生额外的功耗,但仍只能将设备温度升高几度。

    这是否能解决客户的疑虑?

    编辑的响应:

    让我以另一种方式提问-客户是否希望在环境温度(Ta)=+85C 时或附近操作此设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elisa,

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    我将此帖子标记为已解决。 如果不是这种情况,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并以更多信息回复此主题。
    如果此线程锁定,请单击“询问相关问题”按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。