This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:液晶屏上显示 EVM-FR6047值

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069566/msp430fr6047-evm-fr6047-value-displayed-on-lcd

部件号:MSP430FR6047

您好,

我对 EVM-FR6047有一些疑问。

我看到了超声波水流计演示。

在如下视频捕获中,液晶屏上显示的值为负。

此值的含义是什么?

我的客户购买了一个 EVM-FR6047和音频发生器,连接并运行时,会显示一个负值,如视频所示。
 
他询问显示的值为何为负值。
我检查 了 MSP430FR6047EVM-USS_waterTmDemo 代码, 我不知道该值是什么。
该示例似乎显示 DTOF,AVG DTOF,DTOF STD,流速。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     这是飞行的时间之一。 TOF 可以反映速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如果这是飞行的时间,为什么它是负面的?

    消极意味着什么?

    只有传感器连接到 EVM 时,该值是否有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    流速为方向,正和负代表时间差的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    视频中捕获值的单位是 PS,但我看到了 ML 单位。

    我认为这是流速,平均流速和体积之一。

    这些值是否为负?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为你不需要担心这些事情。 在流量计的设计中,加号和减号仅代表方向。 您可以认为流出是正的,流入是负的,您也可以用同样的方法来反转这些,这取决于您对参数的定义和使用。

     您的设计是否遇到任何问题?