This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:MSP-EXP430F5529LP -使用 UNIFLASH 的 HID 桥接器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1068881/msp-exp430f5529lp-msp-exp430f5529lp---hid-bridge-using-uniflash

部件号:MSP-EXP430F5529LP
《线程: UNIFLASH》中讨论的其他部件

我 必须使用 MSP-EXP430F5529LP 作为 HID Bridge 与 EMDC (能量计设计中心)进行通讯。

我尝试使用 UNIFLASH 对设备进行编程,使用的文件映像是 EMDC 提供的文件映像。

加载映像文件时,出现以下错误:Cannot read property 'Ds" of undefined (无法读取未定义的属性'S')

在“Attached”(附件)中,我发送了日志文件。

e2e.ti.com/.../uniflash_5F00_gui_5F00_debug_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好路易吉,

    很抱歉耽误你的时间。  您是否能够让这项工作顺利进行?  我不确定您所指的是哪个图像,但如果您链接了源图像或图像,我可以尝试将其刷新到我一侧的启动板上。   

    谢谢,

    JD