This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6746:MSP-Gang 收到进度状态命令的回复

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069137/msp430f6746-msp-gang-reply-of-get-progress-status-command

部件号:MSP430F6746
“线程:MSP-GANG”中讨论的其它部件

您好支持成员

我想确认 MSP-Gang 命令处理。
我指的是 SLAU358Q。
在 MSP-Gang 独立完成写入后,发送“获取进度状态”命令。
总是有七个“进行中”的答复。
第8次,它变成了 Ack。

问题1.

为什么“第7个获取进度状态”命令总是返回“进行中”响应?

客户从以下 URL 获取 RS232C 工具

https://www.vector.co.jp/download/file/winnt/hardware/fh668913.html

连接 MSP-Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好支持成员

    它在 PC 应用程序中对“获取进度状态”命令的响应次数为“进行中”七次。
    这种行为是否正确?
    请发表评论?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mukku,

    很抱歉耽误你的时间。  查看《MSP 组编程器用户指南》(见下文)中有关“获取进度状态 ”的3.5.2.10节,其中提到了8级 FIFO 的进度状态。  它还提到,使用内部固件时,执行新任务/块时,进度状态缓冲区将始终更新。   

    因此,我认为您正在阅读独立编程的最后8个任务的状态,这就是为什么它没有说直到最后一个任务完成。  

    希望这能解决您的问题。  

    谢谢,

    JD