This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:使用 UNIFLASH 时,BSL 烧录失败

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069212/msp430f5438-using-uniflash-bsl-burning-failed

部件号:MSP430F5438
《线程》中讨论的其他部件:UNIFLASHMSP-FET

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

当 BSL 烧坏时,UNIFLASH 显示未知的 ACK 值,如下图所示:

换用 TST 和 RST 引脚后出现以下错误:(因为他们怀疑这可能是接线问题)

闪存读取也已测试,但未成功。 使用的固件是 LED 定时闪烁演示。

这是密码问题还是布线问题还是其他问题?  (调试时,JTAG 端口因未知原因而锁定。 知道它可以在 BSL 下解锁,因此现在主要处理 BSL 烧录问题,主要是为了解决 JTAG 端口锁定问题)。

请检查此问题。 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    首先要检查的是,MSP-FET 和目标设备之间的硬件连接是否正确。 不仅是 TST 和 RST,还包括 UART TX/RX。  

    另外,请记住,与 MSP-FET 的连接在2线 JTAG 和 BSL 之间是不同的。 最值得注意的是,MSP-FET 侧的 TDO/TDI 连接到 MSP430侧的 RST 引脚;但对于 BSL 调用,您必须连接到 MSP-FET 上的 RST 指示符和 MSP430上的 RST 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    调试时,他们使用 BSL 进行刻录。 TST 和 RST 是 goto。  关于 RX 和 TX,已尝试正向和反向连接,但问题仍然存在。  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    请确保它们连接到 BSL 数据表中定义的正确 UART 接口。 同时获取其 BSL 连接和设备编程连接的示意图片段。