This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2102:MSP430G2102代码编译在 Code Composer Studio 中失败,但在使用开源 MSP430-gcc 时,相同的编译也会成功

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1070896/msp430g2102-msp430g2102-code-compilation-failed-doing-with-code-composer-studio-but-same-compilation-get-succeed-when-done-with-open-source-msp430-gcc

部件号:MSP430G2102

您好,

它旨在通知您 ,我已使用 MSP430G2102微控制器进行固件开发,在此期间,我使用了 Port1,port2,Timer,I2C 示例代码例程与中断一起使用。

我选择了速度为5的整个程序优化。

构建项目时,闪存溢出将显示250字节以上。 由于总闪存大小为1 KB,并且在编译期间,所示闪存溢出为1250字节。  

但使用开源 MSP430-gcc 成功构建相同的固件。 在这里,闪存使用了988字节的总闪存大小为1 KB。

因此,请您为以下2个问题提供解决方案:

1) CCS 的项目配置设置有助于构建固件,直到现在才能够构建固件。

2)为什么使用开源 MSP430-gcc 成功构建的固件无法使用 CCS 构建?

期待尽快收到您的回复。

此致,

rj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,RRJ,  

    CCS 中使用的编译器是什么? 是 TI 编译器或 GNU。

    TI 编译器应使用 MSP430-GCC 保持类似的性能。

    您可以尝试将优化设置为0并再次测试。

    如果您想要通过编译器减小代码大小,可以尝试 IAR,则此 IDE 的编译器在代码大小方面具有更好的性能。

    谢谢!

    此致

    约翰逊