Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5358
《线程: 测试》, UNIFLASH, MSP430F5358中讨论的其他部件
您好,
我尝试通过 USB (不含 MSP BSL Rocket)使用 BSL 脚本编写器刷新 MSP430F5529 (Launchpad),这种方法很成功。 但是,通过 UART (使用 MSP BSL Rocket)使用 BSL 脚本编写器刷新该软件时未能奏效。 密码解锁本身时显示确认错误。 我已经附加了脚本文件及其输出,供您参考。

以上屏幕截图显示了使用 USB 闪存 BSL 脚本编写器刷新芯片的输出,而不使用 MSP BSL Rocket。

上述屏幕截图显示了使用 BSL 脚本编写器使用 UART 刷新芯片的输出。
UART 连接的方式如下:
MSP430 --- > MSP BSL Rocket
P1.1 ---- >TX(1)
P1.2 ---- > RX (3)
SBWTCK --- >测试(7)
SBWTDIO-->RST(4)
VCC ---- >VCC(6)
地--- >GND (5)
我们还尝试更改 TX 和 RX 针脚连接,但仍有相同的问题。
请帮助我解决以下问题:
1.关于 UART BSL 脚本编写程序及其与目标与 MSP-BSL 火箭的连接的更多信息。
2.是否需要将 MSP430芯片中的固件升级到 UART BSL。 如果是,如何升级新固件?f
(我们还尝试使用 TI 提供的 BSL 图像来刷新 MSP430,即 BSL.00.07.05.04.txt,通过以下路径:MSP430BSL_1_02_00_01/released_BSL_images/MSP430F55xx_Family/UART BSL,使用 UART BSL 和 MSP BSL 火箭。 密码解锁时仍显示相同的无 ACK 错误)