This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:谐波测量与安培;精度

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1070924/msp430f67791-harmonics-measurement-accuracy

部件号:MSP430F67791
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我们将使用 MSP430F67791开发新的能量计,

您能告诉我如何在使用 MSP430F67791时测量谐波

 从 MSP430F67791的数据表中,精确度提到了0.1%,但我们需要0.02%或0.05%的面糊精确度,因此您可以建议哪个部件号适合该精确度。

谢谢,

拉杰什·谢尔拉迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    设备准确度不低于0.1%。 我不熟悉谐波电流测试理论。