This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:MSP430F2617TZQWR 与 MSP430F2617TZCAR 相同?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1068875/msp430f2617-msp430f2617tzqwr-same-as-msp430f2617tzcar

部件号:MSP430F2617

大家好,团队

请查看以下客户咨询吗?

我们一直在使用已经过时的 MSP430F2617TZQWR 微控制器。  该组件具有 TI 封装命名“ZQW”,它是一个113引脚,7x7mm BGA 封装。  在调查这一过时部件的更换事宜时,我发现这一微处理器现在采用“ZCA”封装(MSP430F2617TZCAR)提供,该封装也被称为113引脚7x7 mm BGA 封装。  看着这两个软件包的数据表,我无法找到它们之间的任何区别。

“ZCA”软件包是否与 MSP430F2617的过时“ZQW”软件包相同?

如果它们不相同,请解释它们有何区别?

谢谢你,

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

    您在这里所概述的是我们于2019/2020年开始的 BGA 转换的一部分。 MSP430F2617TZCAR 在电气和功能上等同于 MSP430F2617TZQWR  。   零件之间的某些物理尺寸可能略有不同,但较新的零件(包装更改)是一种直接更换。 因此,以前的布局(设备占用空间) 不需要更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用用户名="98058" url="~ë/support/microsofts/MSP-low-Power-microsoft-group/MSP430/f/MSP-low-Power-microcontroller-forum/1068875/msp430f2617-msp430f261717tzqwr 同为 msp430f261717tzcut/3955847“MSP302617847”

    谢谢你的解释,杰斯。 我们是否有描述 BGA 转换的文档?

    此致,

    弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    我们不会这样做,但我会在离线时与您联系,以了解此主题。