This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG4617:标题文件查询

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1069963/msp430fg4617-header-file-inquiry

部件号:MSP430FG4617

大家好,团队

标题文件 msp430fg4617.h 包含这些行。 我们的客户想知道“2”和“u”的含义。

 #define DAC12SREF_2 (2*0x2000u)/DAC12参考2:Veref+/

#define DAC12AMP_5 (5*0x0020u)/* DAC12放大器5:中,中/。

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    哪种“2”?  

    “u”表示这是一个未签名的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    感谢您的回复。 根据我们的客户,

    #define DAC12AMP_5 (5*0x0020u)/* DAC12放大器5:
    我现在要问的是括号内的5*。
    此致,
    丹尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是5次。